This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 已擦除固件、无法检测到

Guru**** 2605725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70, LMT70EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601770/erased-firmware-and-cannot-be-detected

主题中讨论的其他器件:LMT70LMT70EVM

您好!  

我刚刚购买了 LMT70评估模块、安装了固件并开始查看测量结果。 在“Setup”(设置)选项卡下,我按了“Update firmware”(更新固件),并意外擦除了以前的固 因此、无法在"Ports"选项卡下检测到我的评估模块、并且器件已被欺骗。 请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户指南第8页介绍了如何刷写 EVM。 您可以将这些指令中提到的 txt 文件与任何 MSP430闪存实用程序一起使用。
    www.ti.com/.../sniu024b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    遗憾的是、它根本无法识别该模块。 我的不是写“找到1个设备”,而是写“找不到设备”。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430必须处于引导加载程序(BSL)模式才能通过 USB 进行刷写。 这通常是通过在连接到 USB 时按住 BSL 按钮来实现的。 由于 LMT70EVM 没有 BSL 按钮、因此您需要使用~100 Ω 电阻器将 R40处的 PUR 信号连接到 VBUS、以模拟 BSL 按钮的功能。 有关 BSL 按钮的信息、请参阅 MSP430 USB 设计文档的第14页、有关 EVM 原理图、请参阅 LMT70EVM 用户指南的第22页。 请注意、刷写后需要移除此连接才能恢复正常运行。

    或者、如果您有另一个 MSP430调试器或 Launchpad、则可以使用 SBW 将其连接到未组装的接头 J4和闪存。