This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010:底部布局

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600718/hdc1010-the-bottom-layout

器件型号:HDC1010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您澄清您的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的联系、我不确定为什么我的问题格式化时没有信息或图片、因此我希望我可以重新上传此问题。 这是我从 HDC1010数据表中获取的屏幕截图、器件底部有一个标记为红色的区域、该区域未连接到任何设备、数据表中没有有关该区域的说明。 由于我正在设计 PCB 板、我想知道包含该区域对于器件的工作是否很重要。 希望收到您的反馈 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的董先生:
    在 HDC1010中、传感元件位于器件的底部、因此红色区域仅用于指示是否存在传感元件。
    在 PCB 布局中、您可以避免插入它、但请记住、不要将任何过孔或迹线放置在传感器下方。
    如果您的问题得到了回复、请告诉我。
    此致、
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Carmine

    非常感谢您的回复、这澄清了我的疑问。