This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200EVM

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601133/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

尊敬的先生,我将 LPC 1769控制器连接 到 TDC 1000 (模拟前端器件)和 TDC 7200 (停止监视计时器) ,而飞行时间 测量过程 中我面临两个问题  

1) 1)在       测量飞行时间时、我从 TDC 7200 (停止观察计时器)获得测量开始中断和 Clock_CNTR_OVF _INT 中断 、

2) 2)我在    TDC 1000 (模拟前端器件)的接收引脚上没有收到任何超声波信号,即使我从 TDC 1000 (模拟前端器件)向超声波传感器发送7个 TX 脉冲。  

 

请说明问题是什么

我认为传感器不工作是正确的方式还是错误的?

 但 我更改了传感器、但发生了相同的问题。

请告诉我问题是什么。

谢谢主席先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能描述一下传感器的设置方式吗? 这是在液位感应应用中吗?距离范围是多少? 请发送 TDC1000和 TDC7200的所有寄存器设置。

    1:设置新的开始测量位和 CNTR_OVF 触发器之间的时间有多长? 8ms 是最长时间、因此只要它在那之前不是以某种方式触发、它就能正常工作。

    2.返回信号很可能太弱而无法触发 STOP,或者在回波激活且部件由于未检测到信号而超时的时间内,您无意中屏蔽了接收线路。 首先、增大 PGA 增益、降低回波质量阈值、并将 TOF_TIMEOUT_CTRL 设置为最大值。 在示波器上监控 COMPIN 信号、以确保出现回波、并进一步调整这些值、直到生成所需的 STOP 信号。

    此致、