This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:通过 PGA460Q1中的温度噪声级别测量进行温度计算

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601010/pga460-q1-temeperature-calculation-from-temeprature-noise-level-measurement-in-pga460q1

器件型号:PGA460-Q1

计算温度和噪声级别测量返回的温度值(字节)的确切公式是什么? 该温度是多少环境温度? 数据表指出、T 是使用计算的

T =(Tval -64)/1.5、其中 Tval 是在温度和噪声级别测量期间返回的值。

使用此公式时、产生的温度看起来与环境温度不同。 我在这里缺少什么吗?

请参阅第7.3.11节、了解有关此内容的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、
    默认情况下、温度传感器值未补偿。 因此、温度传感器测量返回的8位值与 ADC_UNCOMP 相同。

    因此、求解温度的公式与您注意到的公式相同:T (°C)=(T_VAL - 64)/1.5 =(ADC_UNCOMP - 64)/1.5

    当 TEMP_GAIN 或 TEMP_OFF 不等于零时、会应用补偿。 如果采用补偿、则必须重新计算 T_VAL、如数据表的等式7所示。

    产生的温度测量结果是内部器件温度、预计该温度将高于环境温度。