This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:内部 IF、波形信号环出

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601059/awr1642-internal-if-waveform-signal-loopout

器件型号:AWR1642

你好、冠军、
    是否有任何方法可以从 AWR 器件的关键信号下方从引脚环出以进行测试?

  1. ADC 之前的 IF 信号
  2.  在将频率转换到77GHz 之前、从线性调频脉冲发生器生成的 FMCW 锯齿波形

  客户认为在没有昂贵的77GHz 仪器的情况下进行一些测试非常重要。

谢谢、
Adam

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    可在 OSC_CLK_OUT 引脚上生成分频版本的合成。 可引出 Synth/32或 Synth/16。
    如果您使用的是 Radar Studio、"Regop"选项卡中有一个调试信号选项。 在这里、您可以选择要在 OSC_CLK_OUT 引脚上发出的信号。
    关于 IF 输出、我们在模拟域上确实有该选项。 他们可以在 ADC 后的数字域中获取数据,并对其执行分析。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、
       我现在很清楚,非常感谢你的详细答复。

    此致、
    Adam