This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:OPT8241相位数据异常

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600976/opt8241-opt8241-phase-data-abnormal

器件型号:OPT8241

尊敬的 TI:

当我使用具有相同光源(VCSEL)的不同焦距镜头时、相位会有所不同。

您能解释一下原因吗?  

如何进行调整以使两者保持一致?

(顶部为2.8mm 透镜、底部为3.6mm 透镜)

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、每当镜头发生变化时、F 值都会变化并影响成像传感器捕获的光量、这反过来会产生不同的共相位偏移、从而导致您观察到的差异。 当您更改镜头时、您应至少重做镜头校准和公共相位校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    要比较相位值、最好依靠实际的相位数而不是色图。 您能否比较场景中不同位置相同点的实际相位数?
    此外、它还有助于获得场景的 RGB 图像。 场景中的红色/蓝色线是否非常暗?

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、场景中的红色/蓝色线条非常暗。 (如下图所示。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    您能否比较场景中明亮区域的相位?

    此致、
    子哈希