This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:长电缆2M-10m

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080, P82B715, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601210/hdc1080-long-cable-2m-10m

器件型号:HDC1080
主题中讨论的其他器件: P82B715TCA9406

我们使用的是 HDC1080。 我们的设计支持长 I2C 电缆2M-10m。 我们考虑在下面的两个部分之间使用。  

1) I2C 总线扩展器:P/N P82B715

www.ti.com/.../P82B715

2) 2位双向1MHz I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器:P/N TCA9406

www.ti.com/.../TCA9406

哪种部件应是支持长电缆2M-10m 的更好选择? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    总线扩展器似乎更适合您的应用、因为电缆长度会增加 I2C 总线必须驱动的寄生效应电容。 最终、扩展器支持的最大电容将限制电缆长度。
    我建议您检查两个器件的规格、并根据您的需求选择合适的器件。 (例如、您是否需要电平转换器?)
    由于我们不直接支持这些器件、我们建议您在接口论坛上询问您是否仍有疑问、因为任何 I2C 接口器件都需要类似的解决方案。