Thread 中讨论的其他器件:AWR1443、
您好!
我看到 AWR1443/1642有技术参考手册、但 AWR1243没有此类文档。 AWR1243是否有技术参考手册?
我假设本文档的某些部分也可能与 AWR1243重叠。 假设高速接口部分也适用于 AWR1243、是否合理?
此致、
RJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、RJ、
AWR1243是智能传感器器件、可通过 API 调用通过 SPI 接口由外部主机进行配置和控制。
毫米 波器件固件包(DFP)中提供的"AWR1xx_Radar_Interface_Control"中介绍了这些 API 调用。
因此、没有需要技术参考手册中通常涵盖的编程视图的应用可编程内核或外设。
以下产品涵盖了"器件使用情况/交互/控制"视图:
器件数据表: AWR1243单芯片77GHz 和79GHz FMCW 收发器
控制/配置 API 详细信息: 毫米波器件固件包(DFP)。
用于外部主机的毫米波 API 代码: 毫米波软件开发套件(SDK)
以下文档介绍了传感器配置和数据路径配置:
器件 AWR1243具有可用于从传感器获取原始 ADC 数据的 CSI 接口、而 AWR1443没有该选项。
希望这对您有所帮助。 如果您有更多问题、请告知我们。
谢谢、
Vaibhav