This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:OPT3001应用

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600854/opt3001-opt3001-application

器件型号:OPT3001

大家好、团队、

我的客户使用我们的 OPT3001、它位于一个小电路板上、并且他们将电路板放在一个小盒子里、盒子的尺寸与火柴盒非常相似、盒子前面有一个透明的窗口、窗户的尺寸大约为1cm*0.8cm。

如果他们将电路板放在外面、光线大约为100勒克斯、但如果他们将电路板放在小盒子中、则光线的读取速度大约为50勒克斯、这要低得多。 您是否有任何关于如何提高包装盒中的准确性的建议? 谢谢

此致、

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、南方
    只是为了澄清一下、很明显、电路电气上完全一样是正确的?
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南方

    我现在只想假设情况是这样的、请告诉我是否不是这样。 以下应用手册《OPT3001:环境光传感器应用指南》应该为您提供有关如何针对所看到的情况进行调整的大量信息。 我敢打赌、最大的问题是 窗口的视场(FoV)。 我不知道传感器是否与观察窗口齐平、或者它是什么材料、但在过去的 FOV 中、它是人们最欣赏的一个视角。 一种简单的修复方法是测量无外壳的照度、然后使用该测量值校准外壳中的部件(上述应用手册中概述的过程)。 这是一个很好的选择、因为您无需修改任何机械方面、只需进行一些测量并乘以计算值即可。

    如果您的问题得到了解答、请点击下面绿色的"验证答案"按钮。 如果您需要其他信息或有更多问题、请告诉我!

    此致、

    Nick