This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:二进制相移器的容差

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600610/awr1243-tolerance-of-binary-phase-shifter

器件型号:AWR1243

您好!  

我想知道 AWR1243/1443/1642器件中二进制相移器的相位容差是多少。

从方框图中可以看出、相移器在每次发送时都是可独立控制的、位于 x4倍频器之后的射频链中。  

谢谢、

RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJ、


    我们将检查这些信息。

    感谢您关注毫米波传感器器件。

    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    正确的做法是、可以单独控制每个发送器的相移器、并且此相位控制是在80Ghz 信号上完成的(在4x 多路复用器之后)。
    我们得到的相位精度在+-5度以内。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Vivek!