This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:感测范围

Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600362/pga450-q1-sensing-range

器件型号:PGA450-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PGA460TDC1000

您好!

我是否可以知道 PGA450的最小感应范围是多少? 它是否可以低至0.1m? 我想用它在0.1m 至1.2m 的金属箱中进行燃油/水感应。 有可能吗?

您对我的应用有什么更好的建议吗?

希望很快收到您的回复。

谢谢、此致、
:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kum Hoo Lee:

    我建议您考虑使用最新一代超声波传感器信号调节器 PGA460。
    如果您要测量容器中液体从顶部向下(通过空气传输的超声波回波)的高度、则当选择高频传感器(180-480kHz)或双静态传感器配置(用于发送和接收的独立传感器)时、PGPA460能够检测到低至<10cm 的高度。

    久经考验的高频传感器供应商包括 Steminc (www.steminc.com/.../air-transducers) 和 Massa (https://www.massa.com/)。

    如果您想使用单个低频传感器(30-80kHz)、则传感器需要从储罐的天花板上进行负偏移或凹陷、以产生足够的裕度来检测10cm。

    如果您要测量液体中的液体高度、我建议您考虑 TDC1000、它与液超声波传感器频率更兼容。