This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:xWR1443引脚兼容性

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600276/awr1443boost-xwr1443-pins-compatibility

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443AWR1443

您好!  

我能否在同一情况下将一个 AWR1443替换为另一个 IWR1443而无需更换任何 PCB?  反之亦然。 它将会起作用吗?

此致、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:
    是的、AWR1443和 IWR1443是引脚兼容的。 两个器件之间无需更改 PCB。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    感谢你的帮助。
    此致、
    Amin