This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:在有空气或水的容器中进行物体感应

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600047/tdc1000-object-sensing-in-the-container-with-air-or-water

器件型号:TDC1000

大家好

如果我们问 TDC1000、您会介意吗?
e2e.ti.com/.../20170601_5F00_TDC1000.pdf

请参阅附件文件。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.这在技术上是可能的,但它将是非常具有挑战性的。 在该距离内、空气中会有显著衰减。 为了抵消这种情况、建议使用较低的频率(甚至可能低至40kHz)。 但是、在水中使用此类低频会导致分辨率显著降低、而声速要高得多。 例如、在40kHz 时、空气中的分辨率约为8mm、而在水中、分辨率为3.7cm。 总体而言、最大的挑战是信号通过空气衰减。 TDC1000GASEVM 有一个子卡(TDC1000BSTEVM)、用于将传感器驱动电压增加到30V、这将有助于产生此应用所需的声功率。

    2.目标是测量距离还是仅仅检测物体是否存在? 如果是后者、则简化了操作、因为不应担心分辨率问题、您可以使用可能的最低频率传感器来实现最小的空气衰减量。 如上所述、最大的挑战在于水和空气之间的声速差异以及您将在空气中看到的更大衰减。

    3.飞行时间当然会随介质而变化。 只要您对空气和水中的预期 ToF 有一个大致的了解、那么无论容器是否充满水、您都应该能够确定物体是否在那里。 但是、要确定实际使用案例、当然最好测量每个案例(水、空气、物体、无物体和所有组合)以建立基准。

    带通滤波器完全由用户决定。 如果您使用的是其中一个 EVM、则需要修改带通滤波器、以匹配您最终使用的任何频率传感器。 TDC1000-TDC7200EVM 上的滤波器在设计时考虑了1MHz 传感器。 使用40kHz 等低频传感器的一个缺点是、它需要更大、更昂贵的组件来构建带通滤波器、因此这是另一个考虑因素。

    TDC1000产品页面上有许多应用手册可供进一步阅读。 此外、 您还可以在 TDC1000工具和软件选项卡上找到所有 EVM (用户指南包含完整布局和原理图)和参考设计

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott San

    感谢您的建议!

    目标是测量距离、还是只是检测物体是否存在?
    ->我们客户的目标是对象是否在那里。 然后、我们将说服尽可能使用单向(水箱)。


    此致、

    大田松本