This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:反射差测量

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599744/tdc7201-measurement-with-reflectance-difference

器件型号:TDC7201

您好!

关于 TDC7201上的反射差测量、我的客户提出了一个问题。

 

物体的反射差是否可以通过本设备自身进行校正?

如果是、如何进行校正?

还是在 ToF 设备(激光和雷达)中应考虑这一点?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    TDC7201将仅测量 START 和 STOP 信号之间的时间。 反射率校正必须在与传感器连接的 ToF 模拟前端中进行。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    感谢你的答复。

    好的。我明白了。  我将通知我的客户

    此致、

    TAO_2199