请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4400SPO2EVM 我将 AFE44x0SPO2EVM 开发套件与 MATLAB 配合使用、并从 PPG (mVolts x Seg)获取此信号。 北极陷波位于峰左侧
根据若干参考文献,PPG 信号应改为: 北极陷波位于峰右侧。
Desenvolvimento de um Sensor deFotopletismografia para Monitorização Cardíaca para aplicação ó n no Pulso (Rui Miguel Silva Martins,Coimbra,2010年);
我应该如何提取采集到的信号? PPG 信号"镜像"的原因是什么?
这是一个类似的问题、但我不太清楚: e2e.ti.com/.../436227