This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:帧延迟

Guru**** 2612445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/570039/opt8241-cdk-evm-frame-latency

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

是否有任何有关 OPT8241数据延迟的规格?  延迟对于我正在研究的应用非常重要、了解芯片组的限制将会很有帮助。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    OPT8241芯片组具有低延迟模式。 如果您将图像捕获时间与最后一个字节的读取时间之间的差异视为延迟、则该时间可能低至20ms。 实际延迟会更高、因为您可能需要更长的曝光时间。 这取决于您的应用的具体细节。

    实际延迟如下:曝光时间+读数*800us +帧大小/数据读数速率

    -读数的数量至少为4个,因为我们需要4个捕捉来实现深度帧。 可以有更多的读数来提高系统的动态范围。
    -帧大小取决于数据输出模式。 它可以是每像素4个字节、也可以是每像素2个字节。 有关详细信息、请参阅 OPT9221数据表。
    -数据读取速率通常为24Mbps。 在某些情况下、它可以是12Mbps。

    如果您有任何其他具体问题、请告诉我。

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhash、

    我正在研究一个需要非常高的动态范围的应用。  具体而言、我希望我需要在 FPGA 或 SoC 中处理4个深度帧、以实现一个实际深度帧(高曝光、两个频率)。  我希望以至少20fps 的速率执行此操作。  从上面的描述中可以看出、24Mbps 的数据读取速率可能是一个限制因素、前提是曝光和读取是一个串行过程。  这是真的吗?  什么限制了读取率?

    如果我能更详细地与您讨论这一点、那将会很棒。  

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    您可以通过 ti-3dtof@list.ti.com 联系我们、引用此通信内容作为参考吗?

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨论移至 ti-3dtof@list.ti.com。