This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT84-Q1:不行为@ 108°C

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT84, LMT84-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/570878/lmt84-q1-misbehavior-108deg-c

器件型号:LMT84-Q1
主题中讨论的其他器件:LMT84

大家好、

我们的客户正在使用 LMT84-Q1并观察108摄氏度左右的错误行为、器件的输出基准在108摄氏度时开始上升、这表明温度在108摄氏度后下降。 该器件用于测量三相逆变器功率级的温度、在开关 MOSFET 附近、在不同的位置使用2个 LMT84来测量功率级温度、并将其提供给控制器 ADC 以进行平均温度测量。 在一个位置观察到错误行为问题、如果输出轨道在电源轨道之间布线、我们切断该轨道并使用导线将信号直接连接到 ADC 、但重复了相同的问题。

随附原理图、布局和温度图、供您参考。 您能否帮助您 提供反馈和观察结果以纠正此问题。

e2e.ti.com/.../Temperature-sensor-layout.pdf

e2e.ti.com/.../Plot_2D00_1.pdf

e2e.ti.com/.../Plot_2D00_3.pdf

提前感谢您的帮助和支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个问题要问您:

    您提供的曲线没有 x y 轴标签。 您能不能向我描述一下它们显示的内容(您在原理图中正是探测哪些节点、可将 xy 轴等标出)?

    当您绕过赛道时、您是否绕过了布局截屏中显示的两个部分? (您是否使用了屏蔽电缆、屏蔽在一端接地至相当接地)

    该行为是否始终在相同的温度下发生?

    您在多少个电路板上看到了这种行为?

    您正在驱动什么 ADC?

    您到底在做什么来改变温度?

    请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emmy:
    请找到以下回复。

    您提供的曲线没有 x y 轴标签。 您能不能向我描述一下它们显示的内容(您在原理图中正是探测哪些节点、可将 xy 轴等标出)?
    X 轴是时间(温度变化)、Y 轴是温度传感器输出电压、第1幅图中的误差读数在19分钟后开始、第3幅图中的误差读数在42分钟后开始(在2个不同的输出负载条件下绘制了两幅图)。 在 TP156进行探测。

    当您绕过赛道时、您是否绕过了布局截屏中显示的两个部分? (您是否使用了屏蔽电缆、屏蔽在一端接地至相当接地)
    仅绕过提供错误部分。 TP152处的履带被切断并连接到 TP156。 不使用屏蔽接地的屏蔽电缆。

    该行为是否始终在相同的温度下发生?
    在同一温度下多次观察到。

    您在多少个电路板上看到了这种行为?
    15-20块电路板中的几乎所有电路板。

    您正在驱动什么 ADC?
    驱动控制器内部的 ADC、内置 SAR ADC。

    您到底在做什么来改变温度?
    功率级为300W 逆变器级、用于驱动电机/为电池充电、温度变化是由于输出负载条件的变化所致。

    提前感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew:

    感谢您的回复。 我担心您的系统中会发生什么情况、因为最初电压在相当长的时间内是正常的。 您的负载是否会关闭、导致温度降低? (稳压器或其他一些器件中可能存在热关断效应?)

    感谢您的耐心!

    请注意、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emmy:

    感谢您的回复。
    负载未关断、在这种情况下、第二个 LMT84传感器也会发生相同的变化。 我们希望这是暴露在高频开关电路中时的传感器错误行为。 我们在同一电路板上再放置一个 LMT84、它位于另一侧、因此可提供完美的读取效果。

    请帮助您解决此问题。

    此致、
    Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    您也可以查找电感耦合(尝试找出 LMT8x 周围的物理行为错误)。

    发送一张 LMT8x 的 VDD 示波器照片、但该照片行为失常。

    确保它们不仅可以切割轨道的两侧-如果连接了一侧、则可以悬挂一个大天线、并且阻抗相当高。 它们可以尝试将它们具有的电容器与较小(频率较高)的电容器(100pf SO)并联。

    了解当 LMT8x 输出上升时系统中会发生什么情况(电机旋转得更快吗? 充电器已打开?)。 识别此信息将为我们提供进一步搜寻的线索。

    感谢您和客户的耐心!

    请注意、