This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:无法重新上传 HDC 固件

Guru**** 1197970 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/568937/hdc1080-cannot-re-upload-the-hdc-firmware

器件型号:HDC1080

按照 HDC1080EVM 用户指南、我错误地下载了指南第35页上显示的 FDC2x14固件。 在我下载 HDC1080EVM 软件后、该固件之前已安装在我的计算机上。 当时我的计算机上也安装了 HDC10x0固件。

将 FDC 固件上传到 EVM 后、EVM 现在认为它是电感传感器、GUI 尝试测量电感、而不是温度和 RH (它无法测量)。  

我已经尝试上传 HDC10x0固件以解决此问题、但它不会上传。 该栏不会变为蓝色、但会保持橙色、并且不会上传。 我已尝试重新下载软件、但 HDC 固件仍拒绝加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lindsey、
    我认为解决此问题的最佳方法是使用 Code Composer Studio 和 MSP_FET430UIF (USB-Debug-Interface)刷写原始固件。 如果您有、请告诉我、我将为您提供详细说明。
    如果您没有 EVM、请将其发回给我、我将为您提供修复方法。
    此致、
    Carmine