This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 霍尔传感器的推广

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/565880/hall-sensor-promote

主题中讨论的其他器件:DRV5013-Q1

尊敬的先生

您能否推广使用 TI 汽车霍尔传感器替代 MLX92212?

项目:Sun Screens -汽车

运行速率:500K/Y

谢谢!

e2e.ti.com/.../MLX92212_2D00_Datasheet_2D00_Melexis-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bin、此器件似乎有2个版本:AAA 和 ABA。 您询问的是什么?

    此致、
    关于
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生
    完整 P/N:MLX92212LSE-AAA-000-RE

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的同类器件是 DRV5013-Q1 "FA"。  它是一个最大 BOP 为3.4mT 的霍尔锁存器、与3.8mT 的 MLX92212类似。

    此致、
    关于