This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要一个器件来标记压降至$value

Guru**** 1125500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/565683/i-need-a-device-that-flags-voltage-drop-to-value

我正在尝试使用超级电容器为直流电机提供更多的 umph/pep/电流、一种可能的解决方案是通过使用霍尔效应传感器监控主电路来将电荷切换到电源、从而实现能量收集技术、从而应对电压何时降至给定点(约250mA)。 在一个我是皇帝的完美世界中、这种价值是可调节的、但这种原型设计不需要。

在耗尽到所述的点/值时、器件将切换/切换电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪款 TI 产品是理想的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、wuzamarine、

    我们的专家已经联系过,应尽快答复。

    其他选项包括电流感应放大器: www.ti.com/.../current-sense-amplifiers-overview.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您可能会撞到头上、尤其是当低侧/高侧指的是低电压 www.ti.com/.../ina209的检测时
    仍在读取
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    wuzamarine、欢迎参加论坛。 霍尔效应传感器不会是测量电压的合适器件。 它们从根本上测量磁场(由电流或永磁体产生)。 我还建议查看分流电阻器。

    此致、
    关于
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯。 它需要3.3V 电荷才能完成其工作。 更高的功率。 如果有一个 MOSFET 级解决方案、那将是不错的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我在寻找电压"增加"但不降低的情况、我看到分流器将如何工作
    en.wikipedia.org/.../Shunt_(electrical)
    但是的、我需要一个反向分流电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的 MCU 可以从其 ADC 读取模拟测量值、则它可以根据固件的决定处理电压的增加或降低。 或者、另一个想法是、一旦输入超过基准阈值、比较器器件就可以将模拟电压转换为数字0或1。 此外、请看一下仪表放大器。 祝您好运!

    此致、
    关于
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="re">如果您的 MCU 可以从其 ADC 读取模拟测量值、则它可以根据固件的决定处理电压的增加或降低。 或者、另一个想法是、一旦输入超过基准阈值、比较器器件就可以将模拟电压转换为数字0或1。 此外、请看一下仪表放大器。 祝您好运!

    此致、
    关于

    [/报价]

    我有一个 MSP-430fr5994、我刚刚取下了训练轮、然后在块周围的第一个旋转中使用了 Blink.c。

    我意识到这个 gizmo 有很多功能、这些功能可能会随着项目的启动而使用、并且是正确的平台。 但在该项目中、MCU 大约是步骤6、我仍在步骤2中、希望避免为晶体管级逻辑器件插入3或5V 电源。

    在使用此 Launchpad 进行高效工作之前、我还有一些方法可以使用、但要做到这一点。