请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我正在尝试使用超级电容器为直流电机提供更多的 umph/pep/电流、一种可能的解决方案是通过使用霍尔效应传感器监控主电路来将电荷切换到电源、从而实现能量收集技术、从而应对电压何时降至给定点(约250mA)。 在一个我是皇帝的完美世界中、这种价值是可调节的、但这种原型设计不需要。
在耗尽到所述的点/值时、器件将切换/切换电源。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试使用超级电容器为直流电机提供更多的 umph/pep/电流、一种可能的解决方案是通过使用霍尔效应传感器监控主电路来将电荷切换到电源、从而实现能量收集技术、从而应对电压何时降至给定点(约250mA)。 在一个我是皇帝的完美世界中、这种价值是可调节的、但这种原型设计不需要。
在耗尽到所述的点/值时、器件将切换/切换电源。
[报价用户="re">如果您的 MCU 可以从其 ADC 读取模拟测量值、则它可以根据固件的决定处理电压的增加或降低。 或者、另一个想法是、一旦输入超过基准阈值、比较器器件就可以将模拟电压转换为数字0或1。 此外、请看一下仪表放大器。 祝您好运!
此致、
关于
[/报价]
我有一个 MSP-430fr5994、我刚刚取下了训练轮、然后在块周围的第一个旋转中使用了 Blink.c。
我意识到这个 gizmo 有很多功能、这些功能可能会随着项目的启动而使用、并且是正确的平台。 但在该项目中、MCU 大约是步骤6、我仍在步骤2中、希望避免为晶体管级逻辑器件插入3或5V 电源。
在使用此 Launchpad 进行高效工作之前、我还有一些方法可以使用、但要做到这一点。