This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接近感应(距离介于1.5至10cm 之间)

Guru**** 2542910 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/565730/proximity-sensing-distances-between-1-5-to-10-cm

主题中讨论的其他器件:TDC1000

大家好、我叫 Valeriy、是 DLA Inc.的一名工程师 我向论坛成员提出了有关超声波传感器的问题。 特别是我对 TI 的 PGA450接近感应 EVM 有疑问。 在对该 EVM 的描述中、据说它测量的距离为10cm 至8m。TI 是否有任何超声波接近感应系统能够以0.25cm 的分辨率测量2cm 至7cm 的距离。

一般而言、我需要一个能够测量液体中此类距离(在2-7 cm 之间)的传感系统。 如果对基于不同物理原理使用接近感应提出任何建议、将不胜感激。 由于条件恶劣以及油液对可见光不透明、因此无法使用光学感应。 由于液体吸收较高、因此红外感应将无法工作、并且在中将再次出现粗糙的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Valeriy 您好!

    您可以看一看 TDC1000超声波模拟前端。 它可以与31.25kHz 至4MHz 谐振频率的传感器配合使用。

    www.ti.com/.../technicaldocuments

    请注意、超声波测量分辨率由传感器的谐振频率和材料的声音决定。 对于1MHz 传感器且 Csound = 1480m/s (对于室内的水)、使用传感器的 Cmedium/2 x Freq 公式、我们得到0.74mm 的测量分辨率。

    也请查看以下应用手册

    www.ti.com/.../snaa266
    www.ti.com/.../snaa270

    SNAA270显示了使用 TDC1000的2cm 至20cm 液位测量(水介质)。

    谢谢、
    Vishy