器件型号:LDC1000
我们 已经进行了一项设计、希望测量金属板与具有集成线圈的 PCB 之间的距离、从而使用(微)步进电机实现精确定位系统。 LDC1000传感器用于测量位移。 我们希望以至少1um 的分辨率测量0.5到1.5mm 之间的距离。 标称距离大约为1mm (如果需要、我们可以更改此值、但此时我们设计了此距离的机制。
我们在4层 PCB 上使用 LDC1000、线圈在4层上为34匝、直径为15.9mm、这应根据 Webench 在整个范围内产生0.4至1.2um 的分辨率(这对于我们的应用来说应该足够了)。
由于我们的定位系统的精度存在一些问题、 我们目前正在进行机械和电气改进、 因此我们有一些问题:
1) 1)目前、我们使用的传感器板由3mm 导电不锈钢制成。 根据数据表、铝的性能应优于钢。 但是、我今天在将 EVM 模块与 LDC1000和 PCB 线圈(通过 SPI 连接)相连的情况下进行了一些测量、并注意到铝传感器板会产生更多噪声。 我在最小距离0.5um (大约25000个接近值)处测量了接近代码的几个100位变化。 与我们的钢板(3.3至8k)相比、Rp 值范围更高(12至19k Ω) I 测量了 CFB 引脚上的电压并优化了电容器、使其设置为1Vtt。
因此、为了获得最佳性能和最小噪声、您建议使用钢制传感器板或铝材?
2) 2)当我在 Webench Designer 中输入所需值时、我获得了另一种选择、即40匝线圈(因此有点大、但我认为这对于我们而言应该是可行的、因为我们必须重新设计 PCB)、4层线圈和更大的并联电容 (100pF、而我们目前的 LC 振荡电路为15pF)。 这将导致 传感器频率为1MHz (现在大约为3.4MHz)、分辨率为0.2um。 较低的传感器频率是否会导致较低的噪声? 在这种情况下、该线圈可能会对我们的应用表现更好。
3) 3)是否有任何其他解决方案可最大限度地降低噪声? 1毫米以上的接近范围为20000位等于20位/um、因此噪声至少应小于20位 、但此时我 测量的值更高。