请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00663 你好
这是 TIDA-00663、LIDAR 脉冲飞行时间参考设计的一部分。我不知道信号 BP11_CAL (GPIO)的频率和脉冲宽度是多少、它是方波信号吗?
当 sinal GATE 和 BP11_CAL (GPIO)设置 为高电平时 、信号 Laser _ON 的电压是多少?
请任何 专家向我解释一下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
这是 TIDA-00663、LIDAR 脉冲飞行时间参考设计的一部分。我不知道信号 BP11_CAL (GPIO)的频率和脉冲宽度是多少、它是方波信号吗?
当 sinal GATE 和 BP11_CAL (GPIO)设置 为高电平时 、信号 Laser _ON 的电压是多少?
请任何 专家向我解释一下吗?
您好!
BP11_CAL 是执行校准功能后从0变为3.3V 的单位阶跃信号。
为了了解 BP11_CAL 设置为高电平时会发生什么、我建议您查看随附的仿真文件。
谢谢
Giovanni
e2e.ti.com/.../tprop_5F00_calibration_5F00_pulse_5F00_laser_5F00_fire.TSC