This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:修改 GUI

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659592/tdc1000-tdc7200evm-modify-the-gui

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

大家好、
我最近为我的项目下载了 TDC1000-TDC7200 EVM GUI、该 GUI 不会出现储液罐液位的错误、但它测量两个换能器(一个在另一个换能器前面、一个 TX 和一个 RX)之间的距离。
我知道测量值是相同的、但我需要知道是否有方法可以消除"储罐液位"指示器、以及是否可以修改"储罐就绪"按钮。
换句话说、我可以对 GUI 进行个性化设置吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    是的、我可以为您提供 GUI 源代码以供您修改。 它是用 LabVIEW 编写的。 请将我添加为朋友、我将向您发送一个链接、以下载 GUI 源代码。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已发送请求、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、您好、我想修改特定系统的 GUI、以检查水中的污染情况。 您也可以给我发送 LabVIEW 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、
    我想修改特定系统的 GUI、以检查水中的污染情况。 您能否给我发送 Scott 发送给您的 LabVIEW?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此页面上找到该软件:
    http://www.ti.com/tool/TDC1000-TDC7200EVM

    安装软件后、您可以在固件文件夹中找到 LabVIEW 项目  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的同事、我们需要为笔记本电脑提供一个简单的应用程序(而非 LabVIEW)、该应用程序的目标是 TDC1000_7200 EVM。 此应用程序应执行以下操作:
    1.使用已知的常量设置(使用 USB 或最好是 UART 接口)配置 TDC1000和 TDC7200;
    2.重复读取两个停止脉冲的时间戳(最大16Hz)并将其存储在文件中。

    请给我们一些建议、说明我们如何才能做到
    轻松实现这一目标。

    我们应该使用标准固件还是需要为 MSP 微控制器开发新代码? (如果是、此 MSP MCU 是否有任何免费的调试工具链?)

    是否存在与 EVM 板软件的软件接口相关的文档?

    提前感谢!