Thread 中讨论的其他器件: AWR1642
你(们)好
我成功地使用 Radar Studio & High Speed Data Converter Pro (使用 AWR1642BOOST、MMWAVE-DEVPACK 和 TSW1400硬件)捕获了一些二进制文件。
使用 Radar Studio 进行后处理效果良好。 我现在需要在 MATLAB 中进行一些手动处理、因此我在 MATLAB 中导入/打开二进制文件
FileID = fopen ('adc_data.bin');a = fread (fileID);
如果 MATLAB 中的 A 返回:
名称大小字节类属性
一个16711680x1 133693440双精度
现在、当我查看数据时、它看起来是8位(值范围为0-255)、而不是预期的16位(0-65535)。 我相信数据是16位的(是的,在 HSDC Pro 中,我加载了相应的16位固件,而不是14或12位固件)。 在波形的"代码"和"位"视图中、它肯定是16位。
将其导入为'uint16'似乎解决了该问题。
请确认吗?
谢谢