This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3002:OPT3002光传感器建议

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/660264/opt3002-opt3002-light-sensor-advice

器件型号:OPT3002

你(们)好

 我对在室内和室外种植园项目中使用光传感器感兴趣。 其目的是监测一段时间内自然光和人造光的密集程度与增长的对比。

 您能不能建议我以下传感器就足够了。 这将放置在外壳中、因此、如果光到达传感器、建议使用某种形式的 LED 管道?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmesh、

    传感器需要能够看到光。 OPT3002是成本最低的环境光传感器、因此无需了解有关规格的更多信息。 从理论上讲、它将起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Amy

    为了使传感器能够看到光、我需要在外壳中设置一个小窗口。 这不是问题,因为孔将直接位于传感器上方。  

    可以执行一个小测试来查看外壳中和外壳外的传感器结果之间的差异。 差异可能成为补偿因子、稍后可在软件中添加到结果中。

    该传感器是否能够读取日光、因为其目的是测量日光、并将其与植物生长进行比较。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh、

    不确定"阅读日光"是什么意思。 该部件将在白天和夜间工作。 所以,我相信你的问题的答案是肯定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy

    抱歉,我想说的是,当它的时候,我想用一段时间来衡量光强度与植物生长的对比。我相信这个传感器会产生波长读数输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amy

    该传感器能否还指示太阳能电池板的输出功率有多大?

    谢谢

    DJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DJ、

    我不确定您的意思是什么? 我想说理论上是的。 该器件将提供可转换为 Lux 的数字输出、该信息可用于改变显示。 对于太阳能电池板、我没有听说过这样做、但是您可以使用数字信息并创建一些软件方案来使用这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy  

    谢谢。

    根据我的理解、该器件可以生成可用于比较工厂增长的测量值。

    除此之外、我还想此测量值是否可用于确定一个区域中的预期太阳能电荷量? 例如、如果太阳能电池板的额定电流为12V 1A、则为12W。  

    根据测量的波长、是否可以测量12W 的可实现效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dharmesh:

    您需要知道入射光的光谱。 OPT3002输出一个对应于撞击传感器的光产生的电流的单个值。 该值(器件响应)对应于光的功率、但会随入射光的频谱/波长而变化。 数据表中给出了器件响应与波长间的关系、需要考虑该参数。

    日光的光谱将随太阳在天空的角度而变化、但可以近似计算。 此外、为了提高精度、您可以考虑一天中的时间。 您将需要使用 OPT3002进行一些实验、以了解您的应用所需的精度。 这样、您就可以测量光的功率。 对于太阳能电池板、您仍然需要考虑太阳能电池板本身的响应与频谱和效率。

    此致、

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    我认为最好避免将该器件用于我的附加太阳能设计、只需将其用作我的工厂应用的测量器件、因为这意味着我将偏离应用范围并增加不必要的工作。  

    简而言之,我想将植物生长与器件随时间推移的读数进行比较,是否有针对此类应用的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dharmesh:

    我们没有专门针对您的应用的应用手册。 我现在要关闭这个线程。
    如果您有其他问题、可以随时发布、该主题将自动重新打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢