Other Parts Discussed in Thread: LMP91300, SN74AHC1G04, INA270
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G04、 INA270
您好!
我想知道是否有任何方法来验证 LMP91300SWIFEVM 与 LMP91300NPN 是否正确通信。
它使用 SWIF 协议(内容7.5.2)、但我看不到电源的变化、无论是写入还是读取(内容7.5.2.1和7.5.2.2)。
我尝试按照第8.2.2.2点来正确校准 LC 振荡电路的 Rp、但在修改寄存器的值时、我看不到 INA/INB 端子的变化。
我还不明白、如果我使用 GUI 在某些寄存器中写入值、当我读取它时、我不会获得 II 写入的值、寄存器值会发生变化、通常为0xff。
我已根据 LMP91300SWIFEVM 用户指南(2.3.设置)连接所有器件。
必须根据第2.2点连接和馈入开发板。 (输入/输出连接器说明)?
出于这些原因、我知道 LMP91300SWIFEVM 板无法与 LMP91300NPN 正确通信。
请帮帮我们。
谢谢、
Guillermo Peña í a