This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:LVDS 解串

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/660379/afe5809evm-lvds-deserialsation

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809

您好!

我正在尝试使用 TI 提供的 sbaa205文档(http://www.ti.com/lit/an/sbaa205/sbaa205.pdf)对从 AFE5809输出的 LVDS 数据进行反序列化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在尝试使用 TI 提供的 sbaa205文档(www.ti.com/.../sbaa205.pdf)对从 AFE5809输出的 LVDS 数据进行反序列化。 文档中给出的示例是12位数据、

    但我们计划使用从 AFE 输出的14位数据来实现、从 sbaa205文档的第7页可以看出、12位使用位和帧时钟进行解串、并存储在所示的12个寄存器中、但是

    由于第8页所示的双倍数据速率 I/O 块占用2个时钟信号、因此按照文档的建议、完整数据不会存储在寄存器中、并且在使用仿真时会得到错误的结果。 CAN

    任何人都建议我在哪里出错或我错误地理解了文档的逻辑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BCS、

    出于好奇、您是否尝试使用12位? 它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    大家好、Amy、我们已将 LVDS 配置为14位、尚未尝试12位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohith、

    我要关闭线程。 如有任何疑问、请随时发表。