This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 毫米波雷达产品

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656017/ti-mmwave-radar-product

2017年5月18 日在《电子设计》中发布了一篇文章:"低成本单芯片驱动雷达阵列"。 本文包括
封装雷达产品图片、文件名为"TI 毫米波图3_1"。 请参阅随附的。

 我的问题:这个模块是销售给 TI 还是其他人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我们的第三方提供了类似的模块。

    我已将您的请求提交给我们的营销团队

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cesar、谢谢! 期待收到您的营销人员的来信。 Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    您能否在图片中分享有关购买此模块的更多信息? 我无法通过 Google Search 查看此内容。

    谢谢、

    Anirudh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Cesar

    实际上、您能提供建议吗? 我没有听说过 TI 的营销团队。

    谢谢、Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tom、我相信这是一款 D3 Engineering 产品(总部位于美国纽约州罗彻斯特)。
    以下是一个链接: d3engineering.com/.../
    (顺便说一下、我不是他们的附属公司)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的确、是的、我在发布毫米波评估模块页面后不久就有机会查看该页面、并在那里找到它。

    谢谢、Khalid!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom、

    我很高兴知道您也在进行液位测量! 我刚刚订购了 IWM1642BOOST、D3制造的这款产品看起来非常令人兴奋、尤其是天线。

    谢谢、

    Anirudh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我知道 D3 Engineering、他们确实有可爱的模块。
    但是、我想知道是否有其他类似的模块可供商业使用。 感谢您的任何反馈、谢谢。
    Tom