This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:捕获演示全局变量

Guru**** 2610015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656572/awr1642boost-capture-demo-global-variable

器件型号:AWR1642BOOST

您好,

      MSS 中全局变量 gCaptureMCB 的初始值如何 传输 到 DSS 中 gCaptureMCB 的值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    初始配置通过在 毫米波同步期间调用的毫米波回调从 MSS 共享到 DSS。

    initCfg.cooperativeModeCfg.cfgFxn = CaptureDemo_dsConfigCallbackFxn;
    initCfg.cooperativeModeCfg.openFxn = CaptureDemo_dssOpenCallbackFxn;
    initCfg.cooperativeModeCfg.closeFxn = CaptureDemo_dsCloseCallbackFxn;
    initCfg.cooperativeModeCfg.startFxn = CaptureDemo_dssStartCallbackFxn;
    initCfg.cooperativeModeCfg.stopFxn = CaptureDemo_dss StopCallbackFxn;

    MSS/DSS 上的 controlpath 是 根据由 MSS 在 HSRAM 存储器上写入的 gDemoCfg 进行决定的。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我看到了他们的定义、但我没有看到他们被叫的位置?您能提供更多说明吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我看到了他们的定义、但我没有看到他们被叫的位置?您能提供更多说明吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些回调从毫米波库'mwave_xwr16xx.c:mmwave_deviceExecuteFxn ()'中调用


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间不活动、我们将关闭此线程、如果需要进一步查询、请随时打开新线程。

    谢谢。