This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:用于 DSP_fft32x32或其他 FFT 的 FFT 位真正基准 C 代码?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654792/iwr1642-fft-bit-true-reference-c-code-for-dsp_fft32x32-or-other-fft

器件型号:IWR1642

在 MMW 演示代码中、DSP 代码中有多个 FFT、TI 能否为该模块提供一个真正的 ANSI C 代码、该模块可由 PC 编译?

我在库代码中找到了许多内在函数。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    很抱歉耽误你的时间。 我已要求 IWR 团队成员查看您的查询。


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我不确定我是否理解您的目的。 是否需要一些代码而不是为 FFT 调用 DSPLIB? 谢谢。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否告诉我们您是否仍需要有关此方面的帮助? 谢谢!

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、我需要的是将 TI 嵌入式代码与 PC 型号进行逐位比较。
    因此、我需要一个可以通过 ANSI C IDE 实现的真正的 C 版本(如 VS2015)。 这可能会对我的项目大有帮助。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DSP FFT 版本超出了毫米波论坛的支持范围。 请将您的问题直接发送至 DSP 论坛: e2e.ti.com/.../115

    谢谢!

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息