This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:基于毫米波传感估算器的线性调频脉冲参数

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/660224/awr1642-chirp-parameters-based-on-mmwave-sensing-estimator

器件型号:AWR1642

您好!

使用毫米波传感估算器获取下图所示的线性调频脉冲配置、它提醒了线性调频脉冲周期太长、但根据我的计算、所有参数都是正确的、您是否可以帮助我了解为什么它提醒了此类误差、任何限制?

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以分享计算结果吗?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cesar、
    我参考 SWRA553来计算 d_max、d_res、v_max 和 v_res、所有这些都可以匹配、并且上述映射中的拍频为4.84MHz、小于 IF BW 5MHz。 我无法理解为什么它会报告此类错误。 需要您的帮助来澄清问题、非常感谢。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何人都可以关注这个问题、您可以在估算器中输入参数来重现问题、我无法理解为什么它报告线性调频脉冲时间太长?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    我们将尝试一下。

    很抱歉耽误你的时间

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    如果您将 TX 天线的数量减少到1、则可以保留所有其他参数不变、并且不会收到任何错误。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    是如果将 Tx 天线数量减少到1、则错误会消失。 但我无法理解为什么如果 Tx 天线的数量为2、为什么会报告此类错误、您是否可以帮助我了解原因? 我们需要了解获取最佳射频参数的根本原因。
    谢谢。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    我们将进一步研究这个问题。 此特定线性调频脉冲配置引发错误的原因与用户指定的最大速度分辨率有关。 在本例中、您输入的最大速度为100 km/h 但是、根据工具生成的线性调频脉冲配置、最大速度计算为99.72。 如果您只是将最大速度从100更改为99、则所有误差都会消失。 此外、将频率范围从76-77更改为77-81可消除所有误差、但这是由载波频率的变化引起的。 下面将详细介绍这一点。

    以下是我们到达最大速度99.72 km/h 的方式

    最大速度= c /(4*fc*1000*TR)
    其中
    C =光速
    fc =载波频率
    TR =线性调频脉冲重复周期

    载波频率为76.14GHz、因为载波频率由以下公式定义:
    fc =起始频率+(ADC 起始时间*斜率)+带宽

    因此、载波频率为76.14GHz

    线性调频脉冲重复周期由斜坡结束时间加上空闲时间定义

    TR =(斜坡结束时间+空闲时间)* Tx 天线的数量
    TR =(15.8 + 2)* 2
    TR = 35.60us

    使用所有这些计算值、我们得到的最大速度为

    最大速度=(2.998*10^8 m/s)/(4 * 76.14GHz * 1000 * 35.60us)
    最大速度= 27.7m/s
    最大速度= 99.72 km/h

    因此、您尝试实施的线性调频脉冲配置似乎应按预期工作。 通常检测到的物体的最大距离约为58米。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Kyle