This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:计算参考环境

Guru**** 2609465 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, TIDA-00317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654428/fdc1004evm-calculate-reference-environmental

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004TIDA-00317

您好:

   我又来问另一个问题。 我 有 一个实验 来测试瓶子中的液位、因此我已经阅读 了 TI FDC1004文档中的指南。

但在我的实验中、我 有一个问题、就是 FDC1004如何计算基准环境 值 以及基于什么公式 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Guei Hung、

    参考环境电容由参考环境传感器测量、该传感器 是一个放置在最高允许液体水平之上的小型传感器。 该传感器能够通过容器中的液位不间断地跟踪环境因素。

    参考环境传感器的电容以及液位传感器和参考液体传感器、用于使用以下公式计算液位:

    有关液位感应的更多信息、请参见 TIDA-00317参考设计文档

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    设置如您所建议。 很抱歉,我应该更具体一些。
    最烦人的问题是如何获得 CRE。 请给我一些关于它是如何计算的以及它是什么定义的提示。
    我们基本上不知道 CRE 是怎么来的,所以我们不知道您提供的公式是如何得出液位的…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Guei Hung、

    CRE 是由参考环境传感器测量的电容、该传感器是一个放置在最大允许液位以上的小型传感器。 由于它始终高于液体、因此您可以使用它来跟踪可能导致液位传感器电容漂移的环境因素。

    要测量 CRE、您需要查看连接到参考环境传感器的通道中的数据。 对于我们的 TIDA-00317参考设计、这将是 CIN3。

      如需更多信息、请参阅 TIDA-00317参考设计中的第4.1节。

    最棒的

    Jiashow