This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:脉冲幅度

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/660473/tdc1000-tdc7200evm-amplitude-of-pulses

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我已检查示波器中发射脉冲(用于流量测量)的信号是否为250mV。 我们可以增大该值吗?

此致、

Prudhvi Sagar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prudhvi 您好!

    是否连接了传感器?传感器是如何连接的? TX 脉冲应从 VDD-0.3V 向下摆动至0.3V、而不连接任何器件。 根据换能器的不同、可能会出现轻微的阻抗不匹配、从而导致电压损失。

    有关如何实现更高输出电压的参考、请参阅 TDC1000-GASEVM 中的 BSTEVM。 用户指南中提供了完整的原理图、网址为 :www.ti.com/.../sniu026a.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将示波器直接连接到 EVM 的 TX/RX 通道。 我得到的脉冲接近0 - 300mV。 您能否详细解释传感器与线路的阻抗匹配、以便下次选择传感器时可以小心谨慎。

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在讨论数据表中显示的值。 这意味着我将在示波器中获得尽可能低的值。

    如果我调节示波器的阻抗、我将获得更好的输出。 这意味着要选择的传感器的阻抗应匹配到75欧姆?

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否建议使用给定的 EVM 参考设计文件制作电路板、并保留焊接电阻器和电容器的插槽以匹配我要测试的所有传感器的阻抗。?

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请帮助我更好地了解传感器的阻抗匹配。

    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    在 TX 引脚上测试示波器探针时、探针的设置是什么? 是高阻抗还是50欧姆?

    此外、您还将在此配置中测试 TX2引脚。 您是否已将 GUI 设置为在 CH2上输出? 当您将探头移至 TX1时、情况如何?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Scott、

    感谢您的支持。 我已经更改了示波器、现在按照您所述进行探测。 现在、正如您所建议的、我的电压接近3.3V。 我已经使用示波器的探头进行了检查。 它们是大约 M 欧姆的高阻抗探针。 我使用之前的示波器进行了检查。 它有一个50欧姆探针。

    因此、我认为在迹线中保持高阻抗将是向传感器传递 TX 信号的最佳输出。 您认为我的分析方式是否正确?

    此致、

    Prudhvi Sagar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    您能给我一个次序吗?换能器的阻抗应处于谐振频率以获得良好的性能。 我想在购买更多传感器时检查此参数。

    与 EVM 设计相比、我能否在电路设计级别调整任何内容以改善结果?

    此致、
    Prudhvi Sagar。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    我删除了我的其他帖子、因为它包含一些误导性信息。 示波器探头阻抗必须较高、以便不会充当负载并影响测量。

    当传感器处于其谐振频率时、其自身处于最低阻抗和最高导入度。 请访问 :www.piezotechnologies.com/.../overview-piezo-materials

    对于大多数换能器、无需进行进一步的电路更改即可获得合理的结果。

    此致、