This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000EVM:输出数据速率 EVM

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657449/ldc1000evm-output-data-rate-evm

器件型号:LDC1000EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101

各位专家、您好!

我使用 LDC1000EVM、并希望提高 LDC1000的输出数据速率。

因此、我将响应时间设置为最低水平、但 EVM 输出速率没有变化。

这种组件会降低 EVM 输出速率以及降低原因。

如有任何澄清、我们将不胜感激!

谢谢、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    转换间隔是编程的响应时间和传感器频率的函数。 使用较低的响应时间值和较高的传感器频率将提高转换速率。 请注意、在较低的响应时间设置下、有效分辨率将降低。

    要更改响应时间、请确保在更改任何设置之前器件进入待机模式(睡眠模式)。

    最后、请考虑 LDC1101 -它在许多方面都很出色;LDC1000仅在必须使用5V、需要汽车或需要低于500kHz 的传感器频率时才应使用。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢快速响应。 好的、我更改了配置、并注意到 L Measurement 的分辨率降低、但 EVM 的输出速率不会更快。 固件可能会限制 EVM 数据速率?

    接下来、我将响应时间设置为低电平、我注意到 Rp 信号的噪声更大、这是否正常?

    此外、我将时钟频率从6MHz 更改为8MHz、以更改 L 测量的分辨率。 我看到、测得的传感器频率从1MHz 更改为1.3MHz。 为什么频率发生变化、尽管我没有更改 L C - Tank?

    此致、

    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    是的、还有另一个发挥作用的因素- USB 连接支持的数据传输速率存在限制;采样速率超过~3ksps 时、您可以达到这一要求。

    对于基准频率、GUI 默认为6MHz;在配置选项卡上将其更改为8MHz:

    此致、

    Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    我没有从您那里听说过这个问题、所以我将关闭这个主题。 如果您有任何其他问题、请打开一个新主题。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    很抱歉我没有回答你的问题。 上次我有点忙。 您的回答未解决问题、但我找到了另一种解决问题的方法。

    此致

    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    如果您可以在论坛上发布您的解决方案、我们将不胜感激并提供很大帮助。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo Chris、

    很抱歉、这是不可能的。

    此致

    安德烈