This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5528:代码

Guru**** 2608735 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656952/ccs-msp430f5528-code

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:TDC7200、TDC1000

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想将 TDC7200与 MSP430F5528连接以进行 ToF 测量,并通过 i2c 将 ToF 数据发送到我的 MCU。 我不知道如何以及在哪里编写代码。 是否有人可以分享任何代码(如果有)或指导我完成代码。

谢谢  

帕贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pabel:

    TDC7200不支持 I2C 通信、仅支持 SPI。 您可以在此处找到 GUI 随附的 TDC1000-TDC7200EVM 的源代码:  

    有几个示例项目包括 SPI 读取和写入代码以及 EVM 上使用的完整 MSP430固件。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的回复。 我将使用 TDC7200 SPI 接口与 MSP430。 我需要再次通过 i2c 将该结果发送到另一个 MCU。 我找到了 SPI 和 i2c 的代码。 在这里、我认为我需要将这两个代码组合在一起。

    如何做到这一点?  这些是我也无法打开的十六进制文件。

    请帮帮我。

    谢谢

    帕贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    请回复。。

    谢谢

    帕贝尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pabel:

    示例 SPI 源代码位于以下文件夹中、前提是您使用了默认安装目录:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC1000_7200EVM\Firmware\Firmware Source v2.01\CCS\TDC7200_basic_SPI_readwrite

    这包括完整的源代码文件、而不仅仅是可加载到 MSP430上的十六进制文件。

    由于 I2C 不与 TDC7200配合使用、因此所包含的源代码中没有用于 I2C 事务的示例代码。 有关如何将 I2C 与 MSP430配合使用的更多信息、请参阅此应用手册 :www.ti.com/.../slaa382a.pdf

    您还可以在 MSP430 E2E 论坛上发帖、以获得有关使用 I2C 的更多帮助。

    此致、