This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超声波接收器的驱动器电路

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, TDC1000, PGA460, ENERGIA, PGA460-Q1, BOOSTXL-PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659330/driver-circuit-for-ultrasonic-receiver

主题中讨论的其他器件:DRV2700EVMTDC1000PGA460ENERGIAPGA460-Q1BOOSTXL-PGA460

您好!
我对压电式传感器有一些问题。
我必须使用两个压电式传感器(一个作为发送器、另一个作为接收器)、并且我需要一个接收器电路。
我必须在不同频率(从40kHz 到1MHz)下使用一些压电式转换器、我知道已经存在用于传输超声波(DRV2700EVM)的驱动器;问题是、它是否存在用于接收器传感器的类似 EVM、我可以将其连接到 Arduino (例如)?
感谢您的宝贵时间!
路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    超声波传感器是谐振器件、不会在非常窄的带宽范围内有效地发送或接收信号。 40kHz 传感器不能用于接收1MHz 信号(反之亦然)。

    如果接收器和发送器在此应用中完全不相关、并且接收器接收来自其他一些源的正确频率信号、则有几个选项。 对于40kHz 接收器、您可以使用 TDC1000或 PGA460作为模拟前端 如果接收器频率为1MHz、我建议将 TDC1000作为模拟前端

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    PGA460 Energia 库和代码示例( www.ti.com/.../slac741 )与 Arduino 硬件和 IDE 兼容。
    要查看此软件包中提供的内容,请参阅相关文档《PGA460软件开发指南》( www.ti.com/.../slaa730 )。

    对于工作频率介于30kHz-80kHz 和180k-480kHz 之间的传感器、PGA460将正常工作。 因此,对于40kHz 传感器,您可以订购 PGA460-Q1 EVM 套件( www.ti.com/.../boostxl-pga460 ),并使用随附的 BOOSTXL-PGA460 BoosterPack (Arduino 防护板等效)连接 Arduino 主设备的跳线。 我建议您订购完整的 EVM,以便使用 PGA460 EVM GUI ( www.ti.com/.../slac739 )评估 PGA460,这将帮助您了解器件的功能。 观看“使用 PGA460-Q1进行超声波感应”视频系列(training.ti.com/ultrasonic-sensing-pga460-q1),直观地观看 PGA460器件的实际应用演示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    希望这些回答能解答您的问题。 我现在将关闭该主题、但如果您需要更多帮助、只需再次回复、它将自动重新打开。

    此致、