This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:带 Arduino Mega 的 TDC7200

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC7201-ZAX-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659336/tdc7200-tdc7200-with-arduino-mega

器件型号:TDC7200
主题中讨论的其他器件: TDC7201-ZAX-EVM

您好!

在我们的学校中、我们必须建造一个设备、让哮喘患者可以测量其体积流量。 现在、我们可以使用超声波传感器(A-14P20)发送和接收信号、在下一步中、我们尝试测量 ToF。 对于此测量、我们使用 TDC7200-Shield 和 Arduino Mega、但我们的问题是我们不是最佳的 Arduino 编程器。  我的问题是、如果有人有类似的计划、或者有人可以帮助我们。


此致

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    据我所知、专门用于 TDC7200的 Arduino 库不存在。 不过、作为 TDC1000-TDC7200和 TDC7201-ZAX-EVM 一部分的 MSP430固件可供参考、并提供了读取和写入 TDC7200寄存器以进行配置和数据收集所需的 SPI 功能的示例代码。 安装 GUI 后、您将在安装目录中找到参考固件和示例代码、位于 www.ti.com/.../tdc7201-zax-evm

    MSP430的代码不会直接移植到 Arduino、但基本通信结构将帮助您入门。

    此外、下面是有关使用 Arduino 进行 SPI 的基本介绍: www.arduino.cc/.../SPI

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、您或许可以帮助我解决以下问题。  我使用 程序"https://github.com/Roboy/TDC7200/blob/24e08aa543e64e41793c7abf16c47dbc82ddb69d/TDC7200_v1.5_4Stops/TDC7200_v1.5_4Stops.ino#L47 、但当我启动该程序时、第47行出现问题。 您知道如何修复此错误吗? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉此程序、但您是否也从该存储库下载了头文件? 它定义了 Tdc7200类、并且为了在主程序中生成该类的实例、需要该类。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我一段时间内没有看到这种情况的响应。 我现在将关闭该主题、但如果您需要有关此问题的更多帮助、请再次回复、它将自动重新打开。

    谢谢、