This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:我可以将 TDC1000-BSTEVM 与 TDC1000-TDC7200EVM 配合使用吗?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659258/tdc1000-tdc7200evm-can-i-use-the-tdc1000-bstevm-with-tdc1000-tdc7200evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

大家好、
我需要有关 TDC1000-TDC7200的信息、可以帮我吗?
我知道电路板使用 Vdd-0.3电压来激励压电传感器、但我必须使用更高的电压。
我能否将 TDC1000-BSTEVM (用于 TDC1000-GASEVM)与 TDC1000-TDC7200EVM 配合使用?
TI 仅销售升压组件、还是必须购买整个 TDC1000-GASEVM 套件?
谢谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    TDC1000-BSTEVM 不单独出售。 它与标准 TDC1000-TDC7200EVM 兼容、并进行了一些修改(需要将母接头添加到板左上角的空通孔中)。 如果您想自行制作、用户指南中提供了 BSTEVM 的完整原理图。 www.ti.com/.../sniu026a.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但在电路板中、TDC1000-BSTEVM 已稳定?
    如果我要购买这两个套件、能否直接断开 BSTEVM 与 TDC1000-GASEVM 的连接并将其连接到 TDC1000-TDC7200?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    是的、您可以将 BSTEVM 连接到 TDC1000-TDC7200EVM、但是您需要安装板左上角的母接头引脚。 通常、简单使用 TDC1000-GASEVM 随附的主板更容易、因为它在布局上与 TDC1000-TDC7200EVM 完全相同、只有一些组件差异。

    此致、