This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1243BOOST:通过 TSW1400 EVM 进行线性调频脉冲捕获时出现的 RADAR Studio 问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657935/awr1642boost-awr1243boost-radar-studio-problem-with-chirp-capture-through-tsw1400-evm

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1243BOOSTAWR1642TSW1400EVM

对 Vlad Lirtsmans 文章的解决办法是什么:

AWR1243BOOST:通过 TSW1400 EVM 进行线性调频脉冲捕获时出现的 Radar Studio 问题

我遇到与 AWR1642BOOST 设置相同的问题。  

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jim、在我的案例中、是电路板的硬件问题。 另请仔细检查所有连接器连接。 此致、Vlad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    您能否分享 AWR1642 + TSW1400EVM 所面临问题的屏幕截图?
    另请确认您在 AWR1642BOOST 中刷写的固件。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raghu 的回复 !

    我现在可以让它工作了。 软件仍然表现出这种行为、但当 RadarStudio 卡死时、我通常可以通过重新启动和/或插入/拔下 USB 电缆来解决此问题。 这是否是在 Windows 10下运行的伪影? HSDC Pro 软件和 RadarStudio 在 Windows 10下看起来非常脆弱。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!
    您的问题得到了什么解决? 您是否错过了用户指南中的任何步骤,还是基本硬件设置?

    我们在 Windows 10环境中使用 RadarStudio 和 HSDC 专业版软件、它看起来相当稳定。

    谢谢、
    Raghu