This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AWR1642BOOST:函数使用和函数

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659219/compiler-awr1642boost-function-usage-and-function

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

    如何 使用以下函数?我看不到它们的解释。在哪里可以看到它们的用法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fen dou、
    这些是 C674x DSP 库中的 DSP 库内在函数。
    您可以在此处找到其中的一些工具:
    processors.wiki.ti.com/.../C6000_Intrinsics_and_Type_Double

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接中没有有关这些内容的详细信息。您可以发送链接至其详细信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接中没有有关这些内容的详细信息。您可以发送链接至其详细信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSPLIB 文档位于 /docs/doxygen/html/index.html

    最棒的

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经打开了文件(DSPLIB 文档可在中找到 /docs/doxygen/html/index.html),但是、没有介绍文件中上述标记函数的用法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好


    中介绍了内在函数

    TMS320C6000优化编译器 v8.2.x
    内在函数(表8-4)
    www.ti.com/.../sprui04b.pdf


    谢谢你
    Cesar