This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT9221:从器件串行模式和 TIC_CONF_DONE

Guru**** 2608735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657055/opt9221-slave-serial-mode-and-tic_conf_done

器件型号:OPT9221
主题中讨论的其他器件: OPT8241

您好!

我尝试在从串行模式下配置 opt9221。 我有一些问题:

1. TIC_CONF_DONE 在上电后变为低电平并且不变为高电平。 如 https://e2e.ti.com/support/sensor/optical_sensors/f/989/p/609577/2244445?keyMatch=TIC_CONF_DONE&tisearch=Search-EN-Support 如何修复?
2、T CCK (配置时钟周期)只有最小值定义、但如果具有大延迟、TIC_INIT_DONE 会在60毫秒内变为高电平。 是否有一些内部中断或计时器?

3.您对从串行配置模式有更详细的描述吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保您的 MCU 未驱动 TIC_CONFIG_DONE。 同时确保 TIC_CEZ 连接到 GND。 最后、确保在 TIC_CLK 的上升沿锁存 TIC_DATA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的设计非常接近 opt8241 EM。 和问题:使用此方案无法完全正确设置时间间隔 T_ramp、因为1.8V VDIO 输入从 PMUC 输出、然后我们关闭 PMUC 中的1.8V LDO - PMUC I2C 无法正常工作。 通过任何方式、我们都可以使用外部闪存使初始过程与 EM 中相同、Opt9221开始工作。