This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/awr1243:如果功能受限、AWR1243P 是否会与 DFP 00.07.00.00一起工作?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/660180/ccs-awr1243-will-awr1243p-operate-with-dfp-00-07-00-00-if-the-function-is-restricted

器件型号:AWR1243

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我想用 AWR 1243P 重现 AWR 1243的功能。

但是、我们目前只能使用 SDK 2.12。 因此、我们将仅将 AWR1243P 所需的固件移植到 DFP 00.06.00.00。
(在这种情况下、不使用 AWR1243P 特有的功能、例如移相器。)

此外、如果 DFP00.07.00.00不支持 AWR1243P、则支持哪个 DFP?

请回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定答案、但我将与我们的专家谈谈、然后再与您联系。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用任何具有 SDK 2.12的 DFP (仅固件)>=DFP 00.07.00。 您还可以使用最新的雷达 SDK、该 SDK 将为所有高级 API 移植最新的 DFP。

    此致、
    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复

    那么、如果您移植 DFP 0.7、SDK 2.12中是否会限制 AWR 1243P 功能?

    此致、
    Takahashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Takahashi-San:

    是的、它将起作用。

    此致、
    Kaushal