This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV421:DRV421样片的测试结果不正确

Guru**** 2766755 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV421, DRV421EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653247/drv421-test-result-for-samples-with-drv421-was-not-right

器件型号:DRV421

您好!

我用 DRV421,2000匝线圈制作了一些样片。 但测试结果不正确,一个采样的输出为4.96V,另一个采样的输出为26.7mV,这是错误的,应该是2.5V。

为什么会出现这些不正常的结果? 这是因为 IC 焊接不可靠? 电源电压为5V。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jie、
    "两个样本"是否意味着您有两个磁芯或两个 PCB、或两者都有? 我会尝试通过删除尽可能多的变量并将它们重新添加、直到变量中断来进行调试。 在这种情况下、可能在没有磁芯的情况下尝试使用器件、然后使用磁芯几个绕组和已知电流(或没有电流、如此处所示)。 如果您有两个 PCB 和一个内核、则两个 PCB 的运行方式会有所不同。 如果您有一个 PCB 和两个内核、则内核的运行方式会有所不同。 对吧?

    PCB 是否为 DRV421EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个具有一个磁芯的 PCB。

    请参阅原理图、它与 DRV421EVM 基本相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jason! 新年快乐!
    我怀疑 IC 的某些引脚是否未焊接到 PCB 上、或者某些引脚是否短路或其他一些转售。 通常、什么因素会导致该输出4.96V 和26.7mV?
    谢谢!致以最诚挚的问候!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jie Qian、

    我注意到您在 GSEL*引脚上同时连接了上拉和下拉。 因此、GSEL 引脚偏置为中间电源、这不是一个有效的逻辑状态。 每个引脚可为逻辑高电平(~5V)或逻辑低电平(~0V)。 请正确设置这些引脚的状态以实现有效增益设置。

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!Harsha!

    非常感谢,我选择 GSEL 为“10”,输出看起来不错,当没有首要电流时,它大约为2.5V。 但是,该值不稳定,从2.496V 跳到2.506V。

    这是另一个问题...我所选的 GSEL 不适合? 或其他原因?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钱杰

    您有一个1nF 电容负载直接连接到 REFOUT 引脚、这很可能导致内部基准源振荡。 要了解这是否是问题、只需移除 REFOUT 上的1nF 电容器即可。 为了对电流感应放大器的基准输入进行低通滤波、应将电容连接到 REFIN 引脚、而不是 REFOUT。

    您说什么、GSEL 不适合?  

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Harsha:

    我移除了 REFOUT 上的电容器,使用具有1J80磁芯的1000圈线圈,它可以稳定工作,但输出也不正确,有两个问题,请参阅下图。

    输出不匹配

    )方程:Vout=Iprim*(Nprim/Nbuning)* Rshunt*4,Nprim=1 (我使用铜棒)、Nbun=1000、Rshunt=5Ω(两个10 Ω 并联连接、当 Iprim=10A 时、Vout 应为2.5+0.2=2.7V、但为3.386V。 不匹配! 可能存在问题。

    2.测试范围太小

    H 桥峰值电流 为210mA,线圈电流为1000圈,测试范围应为210A,但实际上,当我设置基元=30A 时,输出=4.98V,当将电流增加到40A 或50A 时,输出没有变化。 而我的 Rshunt=5Ω Ω、 R coilin=1Ω,Ω Rshunt+Rcoile=6<16.8Ω Vicom/Iccomp=4.4/0.25=8 Ω。

    它可能与 GSEL1/GSEL0有什么关系? 我选择 GSEL1/GSEL0=10、我的 Gcore =4.145mT/A、线圈的电感、测试频率是多少? 我在1kHz 和串联模式下进行测试,它是0.9mH,Gmod=Gcore*绕组/L,电感的单位是什么? H 或 MH?

    我有很多问题、非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie Qian:

    GSEL 和电感设置交流环路传输特性。 根据您的数据、您的直流传输增益(Nprim/Ntunt x Rshunt x 4V/V)似乎不正确。 请检查 Rshunt 和 Nshunt 的值。 我怀疑你只有225圈、而不是1000圈。 您还确定初级电流是否准确? 我建议使用电流表在源极上的低电流设置进行验证。

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jie Qian:

    您能否分享您的核心尺寸和材料。 我可以进行仿真以获得预期的电感。 您提到的0.9mH 电感似乎太低。 我们的器件可在100mH- 2 H 之间工作。1KHz 测试时应该可以正常工作。 您是否在未连接到 DRV421 ICOMP 引脚的情况下测试了电感?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!Harsha!

    你是对的,线圈有一些原子,我用 LCR 检查补偿线圈的电感,它只有大约10mH,很明显,线圈是由磁芯的尖锐边缘引起的短路。 我用 1000个铜圈做了另一个线圈、我用 LCR 检查的电感为100mH、看起来 更北、测试结果请见下图、您认为可以吗? 或者需要做些什么来提高精度?

    但我还有另一个问题、就是温度漂移、最后温度漂移约为0.6%至0.9% (约60-90ppm/℃)、因此您是否有一些建议来尽量减小温度漂移? 顺便说一下、我使用的 RM 是25ppm、与用户公会相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Javier

    请看我的回答,我认为线圈是由 Shap 边缘引起的,我做 了新的1000圈线圈,我检查的电感约为100mH,看起来正常。

    但 我有一个新问题、就是温度漂移。 它约为0.7%-0.9%、约为70-90ppm/℃、这是否正常? 我可以做些什么来最大程度地减小温度漂移?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    钱杰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! Javier

    请看我的回答,我认为线圈是由 Shap 边缘引起的,我做了新的1000圈线圈,我检查的电感约为100mH,看起来正常。

    但我有一个新问题、就是温度漂移。 它约为0.7%-0.9%、约为70-90ppm/℃、这是否正常? 我可以做些什么来最大程度地减小温度漂移?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    钱杰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jie、

    漂移可能是由于传感器位置的移动。 我不希望漂移这么大。 此外、我还会检查您是否将 GSel 引脚设置为以较低的值工作、因为您的线圈大约为100mH。 在我们的数据表中、我们建议大于300mH。 您好像在使用我们的 EVM、它具有低漂移 Rshunt 电阻器、但也要确保您的 Rshunt 不会漂移。 这是漂移、偏移还是满量程漂移?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有听到您的声音,所以我们假设它已经解决了。