This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:RadarStudio 错误消息

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654056/iwr1443boost-radarstudio-error-message

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

客户正在使用 IWR1443 + TSW1400进行 ADC 采样测试。 打开 RadarStudio 软件时、出现以下错误消息:

我在现有文档中找不到有关如何解决此问题的提示。

原因可能是什么?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、

    您能用英文发布该错误消息的翻译吗?

    我已将您的问题提交给我们的 TSW 专家、该专家将在下周的某个时候为您解答。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    n´t 我在错误消息中没有意识到转换为德语。 这里是最后一个器件的转换

    异常消息是:
    无法从"C:\ti\mmwave_DFP_00_09_01_06\rf_eval\radarstudio\clients\AR1xController\AR1xController\AR1xController.dll 注册控制器"
    已n´t 文件或汇编"MWArray、版本=2.15.0.1、文化=中性、PublicKeyToken=e1d84a0da19db86f"或其可靠性。 系统无法找到所述文件。

    此致、
    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    您能否检查以下内容? 在 Radar Studio 中、打开以下项目:

    Tools > Register DLL to Lua

    确保其外观如下所示:

    如果缺少 AR1xController.dll、则可以通过单击窗口右侧的省略号并导航到 AR1xController.dll 的路径并选择文件来添加它。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    n´t,它没有工作。 Ar1xController.dll 的条目可用、但仍会弹出错误消息。
    他必须添加的 AgilentController.dll 条目、但即使是旧错误消息也会出现。

    还有其他提示吗?

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    感谢您的离线支持。

    Sameer´s 提示检查他们是否正确安装了 MATLAB 运行时引擎、最终解决了该问题。

    此致、Bernd