This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:可以使用 AWR1243进行人数统计演示?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, AWR1443BOOST, AWR1642BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658712/awr1243boost-people-counting-demo-with-awr1243-possible

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642AWR1443BOOSTAWR1642BOOSTAWR1243

我看到该项目是使用 IWR1642实现的、适用于短距离应用、但我想知道该项目是可以完成还是连接到距离更远的传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Dori、

    您要查找的范围是多少?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设50m。

    假设我有高度来完成它、因为它是户外的。

    我需要检测人类、而不是对其进行实际计数。

    在50米范围内、我假设最多可以看到2-3人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Dori、

    这是绝对可行的、我建议订购 AWR1642BOOST 或 AWR1443BOOST。 AWR1243仅是器件的雷达前端、虽然检测50m 范围内的人员是很可能的、但您需要为其配备外部应用处理器。

    我还建议查看 TI Resource Explorer 上的不同线性调频脉冲配置:dev.ti.com/.../


    如果您有其他问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash