请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1000
所有、
我的当前项目需要使用设计为以20kHz 运行的现有传感器、在1.2英寸 EMR (远处)和0.05英寸 SMR (附近)之间进行相对精确的距离(10~12位)感应的接近检测。
有问题的传感器(涡流型传感器)。 仅线圈的2根导线无法为传感器供电。 这是否是理想的 IC 选择?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.