This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:采集演示:帧配置

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656913/awr1642boost-capture-demo-framecfg

器件型号:AWR1642BOOST

如图所示,我在  捕获演示中配置帧配置(__LW_AT__0 255 1 20 1 0)、但 控制台显示信息(错误:毫米波配置失败[错误代码-13010],)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fen dou、

    更改循环数时,还需要相应地更改时序参数,如帧周期。

    是否可以将 frameCfg 中的帧周期更改为"40"并将配置发送到器件?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 frameCfg 中的帧周期更改为"40"、并将配置发送到器件,、结果成功!
    但是、循环数和帧周期之间的对应关系是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fen dou、
    该帧应至少具有50%的占空比,并留出足够的时间将选定的 UART 输出发送出去。 随着循环次数的增加、帧导通时间也会增加、帧周期越短、这意味着在开始下一帧之前没有足够的时间处理数据并发送对象数据。

    希望这能让您的疑问消除。

    谢谢、
    Raghu