是否有人知道 在 Tint = 333us 时使用12.5pF 内部电容器 DDC112的实际电流测量下限是多少?
我想测量1pA 至200nA 范围内的电流。 鉴于 DDC112模拟前端的输入偏置电流和噪声限制、这是否现实? 我的检测器电容为~ 10pF。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
老实说、我不知道、但看起来很紧张... 只是快速计算...
最敏感的范围是您选择的范围(12.5pF 反馈)、它将在50pC 时饱和。 因此、这有点不能支持 200nA x 333us = 66.6pC
但是、无论如何、假设您可以放弃、我们面临的挑战是能够测量低至1pA (x 333us = 0.3fC)的电流。 从输入偏置来看、典型值似乎为0.1pA。 无法看到与其关联的范围、但可能没有根据范围进行太大的扩展、因此可能足够好。 问题是、它可能更大(实际上最大值大得多)、但由于测试仪限制、它可能具有某种裕度、尽管您无法确定。 无论如何、您可能可以将其校准出来。 只要您的温度稳定、或许您可以... (0.01pA/C)。
不过、从噪声的角度来看、从图中可以看出、FSR 的值似乎为5ppm、因此、也就是0.25fCrms、按照您要测量的顺序... 在单次触发中、您会有相当大的误差。 使用平均值计算可以减少它...
我的看法是、
教育